Ansicht „Alarmdetails“

Für die Anzeige ausführlicher Informationen zu einem ausgewählten Alarm können Sie die Ansicht entweder über die
Alarmzusammenfassung
oder über den
Alarmmanager
öffnen.
Alarmdetails
Alarmvariable
Beschreibung
Aktueller Zustand
Aktueller Zustand für Alarmzusammenfassung. Im Feld „Aktueller Zustand“ wird der Wert in Abhängigkeit der Alarmlogik angezeigt.
Meldung
Die dem Alarmereignis zugeordnete Meldung wird dann angezeigt, wenn der Alarm aktiv ist. Es wird die Meldung für den höchsten anwendbaren Alarmzustand angezeigt.
Status
Status zeigt eine Kombination aller Bedingungen eines Alarms an. Wenn sich eine Alarmbedingung im Status „Alarmiert“ oder „Nicht quittiert“ befindet, wird der Alarm als „Alarmiert“ bzw. als „Nicht quittiert“ angezeigt.
Schweregrad
Der numerische Wert, der der zugewiesenen Priorität der Alarmbedingung zugeordnet ist.

    1 – 250 (Niedrig)

    251 – 500 (Mittel)

    501 – 750 (Hoch)

    751 – 1000 (Dringend)

Bestätigt
Wird angezeigt, wenn der Alarm bestätigt wurde.
Nicht bestätigt
Wird angezeigt, wenn der Alarm noch nicht bestätigt wurde.
Sperrzustand
Wenn ein Alarm mehr als einen Sperrzustand hat, wird in der Tabelle das Symbol des höchsten Sperrzustands angezeigt. Wenn kein Symbol angezeigt wird, hat der Alarm eine gute Qualität und wurde weder deaktiviert noch unterdrückt oder abgelegt.
Name
Name des Alarmobjekts, das das Alarmereignis erzeugt hat.
Quellvariable
Die vom Ereignis überwachte Variable.
Qualität
Zeigt bei Fehleralarmen Informationen zum Fehler an.

    Gut – Der Alarm befindet sich nicht im Fehlerzustand

    Schlecht – Der Alarm befindet sich im Fehlerzustand – Entweder kann der Controller nicht erreicht werden oder die Variable InFaulted ist für IBA/TBA auf Wahr gesetzt.

Ereigniszeit
Das Datum und die Uhrzeit des aufgetretenen Alarmereignisses.
Alarmiert-Zeit
Die Uhrzeit, zu der der ausgewählte Alarm in den Zustand „Alarmiert“ übergegangen ist.
Nicht alarmiert-Zeit
Die Uhrzeit, zu der der ausgewählte Alarm in den Normal- oder Nicht alarmiert-Zustand übergegangen ist
Ablagedauer
Die Standardeinstellung für die Zeitdauer, für die die ausgewählte Alarmbedingung zur Unterdrückung der Benachrichtigung über neue Zustandsänderungen abgelegt wird. Die Ablagedauer wird dem Alarm im Projekt zugewiesen.
Maximale Ablagezeit
Die maximale Zeitdauer, die der Alarm abgelegt werden kann.
Ablagezeit
Die Uhrzeit, zu der der ausgewählte Alarm abgelegt wurde.
Aufhebungszeit
Die Uhrzeit, zu der der ausgewählte Alarm wieder aufgehoben wurde. Wenn der Alarm aktuell abgelegt ist, wird er nach Ablauf dieser Ablagedauer automatisch wieder aufgehoben.
Aktivierungszeit
Die Uhrzeit, zu der der ausgewählte Alarm aktiviert wurde
Deaktivierungszeit
Die Uhrzeit, zu der der ausgewählte Alarm deaktiviert wurde.
Unterdrückungszeit
Die Uhrzeit, zu der der ausgewählte Alarm unterdrückt wurde
Unterdrückungaufhebungszeit
Die Uhrzeit, zu der die Unterdrückung des ausgewählten Alarms aufgehoben wurde.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.