Alarmzusammenfassung
Mithilfe des Widgets
Alarmzusammenfassung
können Sie sich wichtige Informationen zu allen beibehaltenen und derzeit nicht abgelegten Alarmen eines Projekts anzeigen lassen.Übersicht
Mithilfe der
Alarmzusammenfassung
können Sie:- Alarme quittieren
- Alarme deaktivieren
- Alarme ablegen
- Alarme sortieren
- Alarme filtern
- Alarmdetails anzeigen
- Gehaltene Alarme zurücksetzen
- Alarme bestätigen
- Alarme unterdrücken
- Die Aufaddierung der Alarmzähler anzeigen lassen
Das Widget
Alarmzusammenfassung
zeigt die folgenden Informationsspalten an:Spalte | Beschreibung |
---|---|
Priorität | Alarmpriorität. Die folgenden Werte sind verfügbar:
|
Status | Alarmstatus. Die folgenden Werte sind verfügbar:
|
Ereigniszeit | Die Uhrzeit, zu der die Alarmbedingung oder Alarmunterbedingung in den aktuell angezeigten Zustand übergegangen ist. |
Bedingungsname | Zeigt die Alarmbedingung an. Das Feld Bedingungsname zeigt einen von der Alarmlogik abhängenden Wert an. |
Bestätigt | Gibt an, ob der Alarm bestätigt wurde oder nicht |
Name | Name des Alarmobjekts, das das Alarmereignis erzeugt hat. |
Meldung | Die mit dem Alarmereignis verknüpfte Meldung. Beispiel: Wenn HH aktiv ist, wird eine Meldung speziell für HH angezeigt. Im Popup-Fenster Alarmdetails wird die Meldung mit der höheren Priorität angezeigt. |
Quellvariable | Die vom Ereignis überwachte Variable. |
Unter
Eigenschaften
können Sie auswählen, welche Spalten in der Alarmzusammenfassungstabelle angezeigt werden sollen- Und Sie können bestimmte Schaltflächen deaktivieren oder ausblenden.Rückmeldung geben