Dynamische Alarmmeldung erstellen

Erstellen Sie eine Alarmmeldung, die zur Laufzeit angezeigt wird, wenn der Alarm aktiv ist. Erstellen Sie zum Beispiel eine Meldung, die angibt, dass eine Durchflussrate oder ein Füllstand gefährlich niedrig ist, wenn der Alarm aktiv ist.
Voraussetzungen
  1. So erstellen Sie eine dynamische Alarmmeldung
  2. Wählen Sie in
    Projektansicht
    den Alarm.
  3. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    in
    Meldung
    die Option
    Dynamischen Link hinzufügen
    und dann
    Erweitert
    .
  4. Wählen Sie im
    Editor für dynamische Links
    unter
    Meldung
    die Option
    Add
    und dann die Option
    Zeichenfolgenformatierer
    .
  5. Wählen Sie in
    Dynamischer Link
    die Option
    Dynamischen Link ändern
    .
  6. Geben Sie den
    Eingabewert
    des Alarms als Quelle für den dynamischen Link an.
  7. Geben Sie unter
    Format
    den Text der Alarmmeldung ein und verwenden Sie den Platzhalter
    {0}
    , um den Wert der Quellvariable zu identifizieren.
  8. Wählen Sie bei Bedarf , um die Richtung des Links festzulegen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.