Dynamischen Link unter Verwendung eines Alias erstellen

Erstellen Sie einen dynamischen Link, um einen vorhandenen Alias als Abkürzung zu verwenden. Dynamische Links verhindern, dass derselbe Quellknoten wiederholt nachgeschlagen werden muss.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    einen Knoten aus, der den Eigenschaftswert enthält, den Sie über den dynamischen Link festlegen möchten.
  2. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    bei der gewünschten Eigenschaft die Option
    Dynamischen Link hinzufügen
    .
  3. Erweitern Sie entweder den Ordner
    Aliase
    oder den Ordner
    Bereichslader
    ein, um den anzuzeigenden Alias-Knoten
    auszuwählen.
    Das Informationsmodell, auf das der Alias verweist, und der Quellknoten des dynamischen Links werden dargestellt.
    TIPP: Im Fenster
    Dynamische Links
    erscheinen die von Ihnen erstellten Aliase im Ordner
    Alias
    . Aliase im Ordner
    Dynamischer Bereich
    werden automatisch generiert.
  4. Markieren Sie den gewünschten Quellknoten und wählen Sie dann
    Auswählen
    .
Der Pfad zum Referenzknoten oder Attribut wird in der Eigenschaft angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.