Alias erstellen
Erstellen Sie einen Alias, um einen Variablentyp zu erzeugen, der auf einen Knoten mit der Eigenschaft
NodeId
verweist.- Wählen Sie in derProjektansichtdas Objekt oder den Objekttyp, der den Alias enthalten soll.
- Wählen Sie inEigenschaftendie Option und dannAlias.TIPP: Einige Objekte können mehrere Aliase enthalten. Zum Beispiel können Sie einem Bereichsobjekt mehrere Aliase hinzufügen.Alias#erscheint inEigenschaftenund enthält die EigenschaftArt.
- (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ende des Alias-Namens, wählen Sie und geben Sie dann einen neuen Namen für den Alias ein.
- Konfigurieren Sie unterEigenschaftenden Alias:
- Um den Alias für ein wiederverwendbares Objekt zu konfigurieren, erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenArtund dem relativen Referenzknoten und anschließend einen dynamischen Link zwischenAliasund dem Quellknoten.#Dabei ist#die Nummer des Alias-Objekts.
- Um die Quelle zur Entwurfszeit festzulegen, erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenAliasund Quellknoten.#Der Wert derArt-Eigenschaft wird automatisch mit einem relativen Referenzknoten aufgefüllt.
- Um die Quelle während der Laufzeit einstellbar zu machen, erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenArtund einem relativen Referenzknoten.
Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Alias
alias
Rückmeldung geben