Passwortrichtlinien für ein Projekt konfigurieren

Konfigurieren Sie Eigenschaften für den Projektknoten, um eine Passwortrichtlinie für Benutzer der Anwendung zur Laufzeit zu konfigurieren.
Die Eigenschaften der Passwortrichtlinien geben die Länge, das Alter und den Verlauf des Passworts an. Um das Passwort zur Laufzeit zu ändern, konfigurieren Sie die Eigenschaften oder verknüpfen diese dynamisch:
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Stammknoten aus.
  2. Erweitern Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Passwortrichtlinie
    und geben Sie dann Folgendes an:
    • Maximales Passwortalter
      . Die maximale Anzahl an Tagen, bevor Benutzer ihr Passwort ändern müssen. Geben Sie zwischen 0 und 65.535 Tage an. Nehmen Sie den Standardzeitraum von 0 Tagen an, damit der Benutzer das Passwort nach einer vorherigen Änderung sofort ändern kann.
    • Passwortverlauf erzwingen
      . Richtlinie für die Verwendung vorheriger Passwörter. Geben Sie zwischen 0 und 255 Passwörter an. Nehmen Sie die Standardeinstellung 1 an, um vorherige Passwörter nicht zuzulassen. Geben Sie 0 ein, damit der Benutzer sofort ein altes Passwort verwenden kann. Geben Sie eine Zahl zwischen 2 und 255 ein, um die Anzahl der Passwörter zu begrenzen, die der Benutzer wiederverwenden kann.
    • Minimales Passwortalter
      . Die minimale Anzahl an Tagen, bevor Benutzer ihr Passwort ändern dürfen. Geben Sie zwischen 0 und 65.535 Tage an. Nehmen Sie den Standardzeitraum von 0 Tagen an, damit der Benutzer das Passwort nach einer vorherigen Änderung sofort ändern kann. 
    • Minimale Passwortlänge
      . Die Mindestanzahl von Zeichen, die das Passwort enthalten muss. Geben Sie 0–64 Zeichen an. Der Standardwert beträgt 8 Zeichen. Geben Sie 0 ein, um Benutzerkonten ohne Passwörter zu erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.