Kommunikationstreiber

Kommunikationstreiber

Mithilfe von Kommunikationstreibern stellen Sie Verbindungen mit Controllern her und importieren Tags. Mithilfe von Controller-Tags entwerfen Sie Anwendungslogik.

Kommunikationstreiberobjekte

Jeder Kommunikationstreiber besteht aus der folgenden Objekthierarchie:
  • Kommunikationstreiber
    . Stellt ein Kommunikationsprotokoll dar. Es können mehrere Objekte
    Kommunikationsstation
    enthalten sein. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunikationstreiber konfigurieren.
    • Kommunikationsstation
      . Stellt einen physischen Controller dar.
      • Tags
        . Enthält die vom Controller importierten Tags. Tags können Ordner und andere Tags enthalten. Siehe: Importierte Tags synchronisierenund Importierte Tags organisieren.
        TIPP:
        Importierte Tags erstellen entsprechende Tag-Variablen im Projekt. Die Werte, Datentypen, einschließlich der internen Datentypstruktur, und die Metadaten der Tag-Variablen bleiben zur Laufzeit sowohl beim Lesen als auch Schreiben mit den Tag-Werten auf dem Controller synchronisiert. Wenn der Tag-Datentyp des Controllers mit keinem der OPC UA-Datentyp übereinstimmt, verwendet FactoryTalk Optix den am besten geeigneten OPC UA-Datentyp.
        Für den Import von ACD-Tags installieren Sie eine gültige Version von FactoryTalk Logix Designer. Zusätzliche Module von ACD werden importiert. Zusätzliche Module aus l5x-Tags werden nicht importiert.
      • Typen
        . Enthält die vom Controller importierten Typen. Weitere Informationen finden Sie unter Instanz eines Tag-Typs erstellen.
      • TagImporter
        . Ermöglicht den Tag-Import von den Controllern im Online- oder Offline-Modus.
        TIPP: Mithilfe des Offline-Modus importieren Sie eine Datei mit Tags, die vom Controller exportiert wurden. Mithilfe des Online-Modus stellen Sie eine Verbindung zum Controller im Netzwerk her und importieren Tags vom Controller. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht zu Kommunikationstreibern.

Kommunikation zur Laufzeit

Halten Sie die Werte und Datentypen der importierten Tags mit dem Controller synchronisiert. Die Tags werden basierend auf dem Wert von
Abfragezeit für dynamische Variablen
der Präsentationsmodule in regelmäßigen Intervallen synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Abfragezeit für dynamische Variablen für Controller festlegen.
Für eine Optimierung der Lese-/Schreibvorgänge synchronisiert
FactoryTalk Optix Studio
die angezeigten oder geschriebenen Tags über die aktiven grafischen Objekte. Um Bandbreite zu sparen, werden die Tag-Werte des Controllers zur Laufzeit nur dann aktualisiert, wenn
FactoryTalk Optix-Anwendungen
die Tag-Werte anzeigen. Weitere Informationen zu den Lese-Schreib-Vorgangsstatus finden Sie unter Vorgangscodes für Lesen/Schreiben.
Informationen zur Anzeige des Controller-Verbindungsstatus zur Laufzeit finden Sie unter Stationsverbindungsstatus-Widget hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal