CODESYS-Treiber
Beachten Sie diese Richtlinien bei der Arbeit mit dem CODESYS-Treiber.
Controller-Tag-Import
Tags können Sie in den folgenden Modi importieren:
- Online-Modus
- Verwenden Sie den Online-Modus, um Tags zur Entwurfszeit oder zur Laufzeit direkt vom Controller zu importieren.
- Offline-Modus
- Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.
Dieser Kommunikationstreiber unterstützt den Import von benutzerdefinierten Datentypen, die im Controller-Projekt im Offline-Modus definiert sind.
Rückmeldung geben