OMRON EtherNet/IP-Treiber
Beachten Sie diese Richtlinien, wenn Sie mit dem OMRON EtherNet/IP-Treiber arbeiten.
Unterstützte Controller
Der Treiber kann diese Controller-Familien unterstützen:
- OMRON® NJ-Serie
- OMRON® NX-Serie
- OMRON® NU-Serie
WICHTIG:
Der Treiber wurde mit der NJ301-1100 Firmwareversion 1.09 und der NJ101-9000 Firmwareversion 1.50 getestet.
Controller-Tag-Import
Sie können Tags aus
TXT
-Dateien nur im Offline-Modus importieren.
WICHTIG:
Bevor Sie Tags importieren:
- Setzen Sie in Sysmac® StudioNetzwerkveröffentlichungaufNur veröffentlichen.
- Exportieren Sie von Sysmac® Studio aus Tags in eineTXT-Datei.
Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.
Datentypen
Der Treiber unterstützt diese Datentypen:
Controller-Datentyp | FactoryTalk Optix -Datentyp | Länge | Hinweise |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 BYTE | |
WORD | UINT16 | 2 BYTE | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTE | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTE | |
SINT | SBYTE | 1 BYTE | |
INT | INT16 | 2 BYTE | |
DINT | INT32 | 2 BYTE | |
USINT | BYTE | 1 BYTE | |
UINT | UINT16 | 2 BYTE | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTE | |
LINT | INT64 | 4 BYTE | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTE | |
REAL | FLOAT | 4 BYTE | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTE | |
TIME | DURATION | 4 BYTE | |
DATE | DATE TIME | 2 BYTE | Verwenden Sie diese Datentypen mit Datum und Uhrzeit -Objekten, mit denen Sie Datums- und Zeitdaten festlegen und anzeigen können. |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 BYTE | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8 BYTE | |
STRING(256) | STRING-MAX256 | 256 BYTES | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
OMRON EtherNet/IP
OMRON EtherNet/IP-Treiber
Rückmeldung geben