OMRON Fins-Treiber

Beachten Sie diese Richtlinien, wenn Sie mit dem OMRON Fins-Treiber arbeiten.

Unterstützte Controller

Der Treiber unterstützt die Controller-Familien OMRON® CJ und CP.
WICHTIG: Der Treiber wurde mit CJ2-Controllern getestet.

Controller-Tag-Import

Sie können Tags aus TXT-Dateien nur im Offline-Modus importieren.
WICHTIG:
Bevor Sie Tags in
FactoryTalk Optix Studio
importieren, kopieren Sie aus dem CX-Programmer die Symboltabelle in eine TXT-Datei.
Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.

Datentypen

Unterstützte Datentypen
Controller-Datentyp
FactoryTalk Optix
-Datentyp
Länge
BOOL
BOOL
1 BIT
CHANNEL
INT16
2 BYTE
COUNTER
INT16
2 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTE
DWORD
UINT32
4 BYTE
LWORD
UINT64
8 BYTE
INT
INT16
2 BYTE
DINT
INT32
2 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTE
UINT_BCD
UINT16
2 BYTE
UDINT
UINT32
4 BYTE
UDINT_BCD
UINT32
4 BYTE
LINT
INT64
4 BYTE
ULINT
UINT64
8 BYTE
ULINT_BCD
UINT64
8 BYTE
REAL
FLOAT
4 BYTE
LREAL
DOUBLE
8 BYTE
TIMER
INT16
2 BYTE
STRING
STRING
LENGTH
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
Unterstützte Datenbereiche
Controller-Speicherbereich
FactoryTalk Optix
-Speicherbereich
Hinweise
CIO
CIO area
A
Auxiliary area
T
Timer
C
Counter
D
Data Memory
H
Holding area
W
Work area
Ex
EM area CurrentBank
Adressiert den Speicherplatz x in der aktuellen Bank.
Ex_y
EM area
Adressiert den Speicherplatz y in Bank x.
IR
Nicht unterstützt
DR
Nicht unterstützt
TK
Nicht unterstützt
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.