Schlüssel-Wert-Konverter

Konvertiert den Wert der Quelle in den entsprechenden übergeordneten Wert auf der Grundlage einer Tabelle mit Schlüssel-Wert-Paaren. Der Schlüssel-Wert-Konverter wandelt heterogene Daten, wie z. B. eine Farbe, in einen Wert um.

Schlüssel-Wert-Editor

Sie können den Schlüssel-Wert-Editor öffnen, indem Sie
Edit
neben dem Schlüssel-Wert-Konverter im Editor für erweiterte dynamische Links auswählen.
Element
Name
Beschreibung
1
Konverterpfad
Der Pfad zum Konverter
2
Add
Fügt eine Schlüssel-Wert-Tabellenzeile hinzu.
3
Löschen
Löscht die ausgewählte Schlüssel-Wert-Tabellenzeile.
4
Datentyp
Gibt den Datentyp von Schlüsseln oder Werten an. Wählen Sie, um einen anderen Datentyp zu wählen.
5
Schlüssel
Ein Konverterschlüssel (Quellwert)
6
Wert
Ein Wert, der dem Schlüssel in derselben Zeile entspricht (Ausgabewert)
TIPP: Der Wert in der ersten Zeile ist der Standardwert. Wenn der Quellwert mit keinem Konverterschlüssel übereinstimmt, gibt der Konverter den Standardwert zurück.

Eigenschaften

Eigenschaft
Beschreibung
Modus
Die Richtung des dynamischen Links:
  • Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten.
  • Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
  • Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten und Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.

Quelle

Eine Variable mit einem Wert, der einem Schlüssel entspricht

Output

Der Wert, der mit dem Schlüssel in der Karte verbunden ist

Beispiel

Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.