Datenbanktabelle in eine CSV-Datei exportieren

Mithilfe des Skripts „Generischer Tabellenexporter“ können Sie den Inhalt einer Tabelle in eine CSV-Datei exportieren.
  1. So exportieren Sie eine Datenbanktabelle in eine CSV-Datei
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus und suchen Sie dort nach
    Generic Table Exporter
    .
  3. Ziehen Sie in
    Bibliotheken
    unter
    Komponenten
    die Option
    Generischer Tabellenexporter
    auf
    NetLogic
    in der
    Projektansicht
    .
  4. Geben Sie hier folgende
    Eigenschaften
    an:
    • CSVPath
      . Der Pfad zu der CSV-Datei, in die der Alarmverlauf exportiert wird.
    • FieldDelimiter
      . Ein Zeichen für die Trennung der Werte in einer Zeile.
    • Tabelle
      . Eine Datenbanktabelle.
    • Abfrage
      . Eine SQL-Abfrage für die Filterung von Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsfälle.
    • WrapFields
      .
  5. Verknüpfen Sie die
    Export
    -Methode von
    GenericTableExporter
    mit einem Ereignis.
    Beispielsweise können Sie die
    Export
    -Methode mit dem
    MouseClick-Ereignis
    einer Schaltfläche verknüpfen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.