PowerFlex-Tags in einem Projekt aktivieren
- Wählen Sie in der Projektansicht die OptionDriveConnectionDesignTimeNetLogicund richten Sie in Eigenschaften die folgenden PowerFlex-Parameter ein:
- Aktualisierungsrate
- IPAddress
- PFType
- Um ein PowerFlex-Modell zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste aufDriveConnectionDesignTimeNetLogicund führen die GetPowerFlexModel-Methode aus.Das Modell ist in einem neuen Verzeichnis verfügbar, dessen Name sich auf dem PowerFlex-Typ, seiner IP-Adresse, und der Aktualisierungsrate zusammensetzt. Beispiel:PF755TM_10.76.38.210_10sec.
- Um einen weiteren PowerFlex-Antriebe hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
PowerFlex
Rückmeldung geben