Browser für dynamische Links

Verwenden Sie den Browser für dynamische Links, um den Quellknoten oder das Attribut des Links aus dem Informationsmodell des Projekts auszuwählen.
Der Inhalt des Browsers für dynamische Links hängt vom Datentyp der Variable ab, die den Browser geöffnet hat, sowie von der im Browser ausgewählten Variable. Zum Beispiel erscheinen die
Format
-Optionen nur, wenn die Variable, die den Browser öffnet, einen "String" des Datentyps "LocalizedText" hat. Bei anderen Datentypen wird die Option
Format
nicht angezeigt.
Öffnen Sie den Browser für dynamische Links, indem Sie
Dynamischen Link hinzufügen
oder
Dynamischen Link ändern
wählen.
Element
Name
Beschreibung
1
Einfach
Zeigt die Projektknoten an, die Sie zum Erstellen eines dynamischen Links verwenden können. Diese Registerkarte ist für komplexe dynamische Links deaktiviert.
2
Erweitert
Zeigt Sie den Editor für komplexe dynamische Links im Browser für dynamische Links an. Weitere Informationen finden Sie unter Editor für komplexe dynamische Links.
3
Filterknoten
4
Pfad
Ziel der ausgewählten Variable
5
Suchen
Sucht nach Knoten.
6
Projekt
Durchsucht das Projektinformationsmodell.
7
Attribut
OPC UA-Attribut, das auf den ausgewählten Knoten angewendet werden soll
8
Format
Format, das auf die gewählte Variable angewendet werden soll
9
Array-Indizes
Array-Index der ausgewählten Variable Diese Option wird nur für Array-Variablen angezeigt.
10
Bit-Index
Index, um auf das angegebene Bit der ausgewählten Variablen zuzugreifen
11
Abbrechen
Bricht die Erstellung des dynamischen Links ab und schließt anschließend das Dialogfenster.
12
Auswählen
Erstellt einen dynamische Link zum ausgewählten Objekt.
13
Link entfernen
Entfernt den dynamischen Link. Für den Fall, dass der dynamische Link nicht entfernt werden kann, erscheint
Link wiederherstellen
.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.