Dynamischen Link bearbeiten

Bearbeiten Sie einen dynamischen Link, um die Quellvariable zu ändern oder einen beschädigten oder nicht aufgelösten Link zu beheben. Fügen Sie einen Platzhalter wie {0} ein, um den Link dynamisch zu machen. Beschädigte Links werden durch in der Eigenschaft angezeigt, während nicht aufgelöste Links durch angegeben werden. Nicht aufgelöste dynamische Links können zur Entwurfszeit nicht aufgelöst werden, aber sie können zur Laufzeit gültig sein, z. B. wenn Sie einen dynamischen Link setzen, der einen Bereichslader durchläuft.
Bearbeiten Sie einen dynamischen Link, indem Sie den Link entweder manuell bearbeiten, eine neue Quelle auswählen oder eine neue Quelle auf den dynamischen Link in
Eigenschaften
ziehen.
  • So bearbeiten Sie den dynamischen Link manuell:
    1. Bewegen Sie den Mauszeiger in
      Eigenschaften
      über einen dynamischen Link und wählen Sie dann
      Edit
      aus.
    2. Bearbeiten Sie den Pfad und drücken Sie dann
      .
      TIPP: Sie können Alias-Indizes bearbeiten.
  • So bearbeiten Sie den dynamischen Link, indem Sie eine neue Quelle auswählen:
    1. Wählen Sie in
      Eigenschaften
      in der Eigenschaft mit dem dynamischen Link entweder den Link in der Eigenschaft oder
      Dynamischen Link ändern
      aus.
    2. Wählen Sie im Browser für dynamische Links einen Knoten aus, der als Quelle für die Werteigenschaft dienen soll.
    3. (Optional) Wählen Sie unter
      Attribut
      das OPC UA Attribut, das auf den ausgewählten Knoten angewendet werden soll. Wählen Sie beispielsweise
      BrowseName
      ,
      Wert
      oder
      DisplayName
      aus.
    4. (Optional) Wählen Sie in
      Format
      das Format, das auf die ausgewählte Variable angewendet werden soll.
    5. (Optional) Wählen Sie in
      Array-Index
      den Array-Index der ausgewählten Variable. Diese Option wird nur für Array-Variablen angezeigt.
    6. Wählen Sie in
      Bit-Index
      den Index für den Zugriff auf das angegebene Bit der ausgewählten Variable aus.
    7. (Optional) Um einen komplexen dynamischen Link zu erstellen, wählen Sie
      Erweitert
      .
      NOTIZ: Weitere Informationen finden Sie unter Komplexen dynamischen Link erstellen.
    8. Wählen Sie
      Auswählen
      aus.
  • Um den dynamischen Link zu bearbeiten, indem Sie eine neue Quelle ziehen, ziehen Sie die neue Quelle auf den vorhandenen dynamischen Link in
    Eigenschaften
    .
  • Um einen dynamischen Link wiederherzustellen, für den Sie die Variable ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eigenschaftswert und wählen dann
    Link wiederherstellen
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.