Referenzen zu dynamischen Linkquellen
Je nach Typ einer dynamischen Linkquelle zeigt das Eigenschaftswertfeld die Referenz auf unterschiedliche Weise an.
Eigenschaftswerte
Quellentyp | Eigenschaftswert |
---|---|
Ein Knoten oder eine Variable | Der BrowseName der Quelle. |
Ein Attribut eines Knotens oder einer Variable | BrowseName@ name of the attribute |
Eine Array-Variable | BrowseName[ array index values ] |
Ein Array-Index der Array-Variable | BrowseName[ array index number ]Zum Beispiel ist [0] der erste Array-Index. |
Ein Bit-Index | BrowseName[ bit index number ]Zum Beispiel ist [0] der erste Bit-Index. |
Eine Eigenschaft eines Knotens | Der Pfad zum Quellknoten. |
Ein Knoten oder eine Variable, die vom Benutzer formatiert wurde | Die Informationen über die Quelle, gefolgt von (formatiert) |
Referenztyp | Beschreibung | Beispiel für einen Eigenschaftswert |
---|---|---|
Absolut | Ein vollständiger Pfad zu der referenzierten Quelle, der mit dem Stammverzeichnis beginnt. | ProjectName/Modell/SourceVariable |
Relativ | Ein Pfad zu der referenzierten Quelle, der mit dem Verzeichnis des Zielknotens beginnt. | ../SourceVariable |
Mit Aliasen | Jeder Typ eines Pfades, der Aliase enthält. Ein Alias ist ein Variablentyp, der auf einen Quellknoten zeigt und eine eindeutige Kennungseigenschaft hat. Weitere Informationen finden Sie unter Aliasse. | {Motor}/Geschwindigkeit |
TIPP:
Wenn Sie den blauen Link (
../SourceVariable
im Beispiel) auswählen, gelangen Sie zum Linkziel (Knoten SourceVariable
).Referenz
Rückmeldung geben