Periodische Dateiübertragung über FTP konfigurieren
Kombinieren Sie
FTPClientLogic
und PeriodicActionLogix
, um den Upload und Download von Dateien und Ordnern in regelmäßigen Abständen und ohne Interaktion zu automatisieren. Sie können diese FTP-Serverkonfiguration verwenden, um Datei- und Ordnerübertragungen zwischen Geräten zu automatisieren.- Erstellen Sie den OrdnerC:/FtpServerund innerhalb dieses Ordners die DateimyDocument.txt.
- Legen SieC:/FtpServerals Startordner auf dem FTP-Server fest.
- Starten Sie den FTP-Server.
- Informationen zur Verwendung des FTP-Servers, der inVorlagenbibliothekenvorhanden ist, finden Sie unter FTP-Serverkonfiguration. Konfigurieren Sie dazu auch die Verbindungsparameter zum FTP-Server im SkriptFTPClientLogic.Die zu übertragenden Dateien und Ordner sind bereits durchFileTransferDownloadundFileTransferUploadkonfiguriert.Die Seiten im Projekt umfassen:
- FTP-Client-Konfiguration. Hier können Sie die Konfigurationsparameter des FTP-Clients ändern. Der SchalterOverwriteExistingItemslegt fest, ob eine vorhandene Datei überschrieben werden muss.
- Dateien übertragen. Zeigt an, wie man den FTP-Client mit den MethodenConnectFTPClientundDisconnectFTPClientverbindet und trennt und wie man mit den MethodenDownloadItemundUploadItemDownloads und Uploads durchführt.
- Periodische Sicherungsmethode. Ermöglicht das periodische Herunterladen einer bestimmten Datei mit dem SkriptPeriodicActionLogic. Das Skript ist so konfiguriert, dassPeriodauf 30 Sekunden undActionaufDownloadItemeingestellt ist. Siehe Download-Beispiel.
Dateiübertragung
Sicherung
Rückmeldung geben