Kreisförmige Anzeige
Setzt oder zeigt einen Ganzzahlwert in einem Bereich möglicher Werte.
Anwendungsfall
Setzen und Anzeigen eines analogen Variablenwerts innerhalb eines Minimal- und Maximalwerts.
TIPP:
Mit der Eigenschaft
Warnbereich
zeigen Sie bestimmte Wertebereiche in unterschiedlichen Farben an.Beispiel
Kreisförmige Anzeige mit zwei definierten Warnbereichen
![animated graphic showing the circular gauge measurement moving between 0 and 90](/content/dam/dita/de/factorytalk-optix/current/_images/ref_circularGauge_ex.png/_jcr_content/renditions/original)
Kreisförmige Anzeige
Rückmeldung geben