Umschaltfläche konfigurieren

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in
    Projektansicht
    auf den Knoten, der die Schaltfläche enthalten soll, und wählen Sie dann
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Umschaltfläche
    aus.
    Fügen Sie die Schaltfläche beispielsweise unter
    MainWindow (type)
    hinzu.
  2. (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger in
    Projektansicht
    über die Schaltfläche, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie den neuen Namen für die Schaltfläche ein.
  3. (Optional) Passen Sie in
    Eigenschaften
    das Erscheinungsbild der Schaltfläche an:
    • Darstellung
      . Passen Sie hier die Sichtbarkeit, den Status, die Opazität, die Drehung, die Hintergrundfarbe und den Style der Schaltfläche an.
    • Größe und Layout
      . Passen Sie hier die Größe und die Position der Schaltfläche in Ihrem Projekt an.
    • Text und Schriftart
      . Geben Sie hier den in der Schaltfläche anzuzeigenden Text ein und passen Sie dann dessen Textstil an.
    • Bild
      . Fügen Sie hier in der Schaltfläche ein Symbol ein und entscheiden Sie dann, wo das Symbol in Bezug zum Schaltflächentext platziert werden soll.
      TIPP: Wählen Sie zuerst
      Durchsuchen
      und danach entweder zum Hinzufügen eines Bildes zum Projekt
      Datei(en) importieren
      aus, oder Sie wählen ein bereits im Projekt vorhandenes Bild aus. Legen Sie die
      Bildposition
      fest, um das Bild in Bezug zum Schaltflächentext auszurichten.
  4. Erstellen Sie in
    Ereignisse
    einen dynamischen Link zwischen bestimmten Ereignissen und den auszuführenden Methoden.
    Weitere Informationen zu den verfügbaren Ereignissen finden Sie unter Umschaltfläche.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.