Daten-Steuerelemente

Verwenden Sie Daten-Steuerelemente-Objekte zur Visualisierung von Daten in Ihrer Anwendungsoberfläche. Holen Sie Daten von Projektknoten oder aus einer Datenbank.
Objekt
Beschreibung
Wählen Sie zur Laufzeit Elemente aus einer Dropdown-Liste aus.
Wählen Sie zur Laufzeit Elemente aus einem Listenfeld aus.
Zeigt Daten in einer Tabelle an.
Zeigt Trends an, die Werte von einer oder mehreren Variablen darstellen, die in Echtzeit protokolliert oder gelesen werden.
Zeigen Sie den Wert zweidimensionaler Variablen in einem Diagramm an.
Zeigen Sie Daten in Form eines Kreisdiagramms an.
Zeigt Daten in Form eines Balkendiagramms an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.