Trenddiagramm vergrößern und verkleinern
Zoomen Sie die x- und y-Achsen eines Trenddiagramms heran, um den Fokus auf bestimmte Daten zu legen. Sie können die Achsen des Trenddiagramms einzeln oder gemeinsam vergrößern oder verkleinern. Die Zoomfunktion arbeitet nur für die Trendmodi
Normal
und Zeitbereich
.- So zoomen Sie in das Trenddiagramm hinein bzw. aus ihm heraus:
- Verwenden Sie die Zwei-Finger-Zoom-Geste.
- Setzen Sie den Mauszeiger auf den für Sie relevanten Teil des Trenddiagramms und scrollen Sie dann vor- oder rückwärts.
- Wählen Sie das Trenddiagramm und dann+oder-aus.
- Um nur die x-Achse zu zoomen, setzen Sie den Mauszeiger auf eine beliebige Stelle im Trenddiagramm, halten Siegedrückt und scrollen Sie auf- bzw. abwärts.Ctrl
- Um nur die y-Achse zu zoomen, setzen Sie den Mauszeiger auf eine beliebige Stelle im Trenddiagramm, halten Siegedrückt und scrollen Sie auf- bzw. abwärts.Alt
Zoom
Rückmeldung geben