Präsentationsmodule konfigurieren
Fügen Sie ein natives Präsentationsmodul oder ein Web-Präsentationsmodul zu Ihrem Projekt hinzu.
TIPP:
Jedes Projekt kann ein einzelnes natives Präsentationsmodul und ein einzelnes Web-Präsentationsmodul enthalten. Wenn Ihr Projekt auf dem Eingebetteten Edge-Computing-Modul (1756-CMEE1Y1) ausgeführt wird, fügen Sie ein Web-Präsentationsmodul hinzu, und löschen Sie das native Präsentationsmodul.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den OrdnerUIfür das Projekt und wählen Sie dannNeuaus.
- Wählen Sie eine der folgenden Präsentationsmodule aus:
- Natives PräsentationsmodulWenn SieFactoryTalk Optixals Anwendung auf dem lokalen Gerät ausführen möchten, erstellen Sie ein natives Präsentationsmodul. In einem typischen HMI-Szenario ist dies das direkte Rendern derFactoryTalk Optix-Anwendungauf dem Bildschirm des Zielgeräts.
- . Wenn SieFactoryTalk Optixals Dienst auf dem Laufzeitgerät oderFactoryTalk Optixals Anwendung für die Interaktion mit dem System mithilfe eines Web-Clienten ausführen möchten, erstellen Sie ein Web-Präsentationsmodul. MitFactoryTalk Optixals Dienst wird die bereitgestellte Anwendung automatisch mit oder ohne Benutzeroberfläche ausgeführt. Dieser Modus wird in der Regel verwendet, wenn es keinen lokalen Operator auf dem Laufzeitgerät gibt.
- (Optional) Wählen Sie dasnative Präsentationsmodulaus, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen inEigenschaftenvor.
- Abfragezeit für dynamische Variablen. Zeitintervall zwischen Variablenablesungen.
- Typ des Text-Renderings. Gibt an, wie Text auf de, UI-Steuerelement gerendert wird.
- Virtuelle Tastatur aktivieren. Aktiviert die virtuelle Tastatur.
- Anmeldefenster. Typ des Anmeldefensters, der beim Start der Sitzung angezeigt wird, wenn kein Benutzer angemeldet ist.
- Startfenster. Der bei Sitzungsstart erstellte Startfenster-Objekttyp.
- Benutzer beim Start. Benutzer, der die Sitzung authentifiziert.
- Stylesheet. Grafikobjekte des Stils.
- Sitzung. Das zu verwendende Objekt der Benutzeroberflächensitzung.
- (Optional) Wählen Sie dasWeb-Präsentationsmodulaus, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen inEigenschaftenvor.
- Abfragezeit für dynamische Variablen. Zeitintervall zwischen Variablenablesungen.
- Protokoll. Protokoll für die Kommunikation zwischen Web-Clients und dem Webserver.
- IP-Adresse. IP-Adresse des Webservers. Wenn Sie den Webserver lokal hosten, legen Sie als IP-Adresse127.0.0.1fest.
- Port. Port für die Kommunikation zwischen Webclients und dem Webserver.
- Hostname. Hostname des Webservers.
- Maximale Anzahl an Verbindungen. Maximale Anzahl an Webclients, die sich mit dem Webserver verbinden können.
- Zugelassene Remote-Quellen. Liste der Remotequellen, die Sie laden oder für den Zugriff auf die aktuelle Ressource verwenden können. Akzeptierte Formate sind zum Beispiel der Name des Internet-Hosts oder die IP-Adresse. Das URL-Muster, die Portnummer und der Pfad sind optional. Platzhalter (*) wie *.example.com werden für Subdomänen, Hostadressen und Portnummern akzeptiert.TIPP: Geben SieZugelassene Remote-Quellenein, um anzugeben, welche URLs die aktuelle Ressource einbetten können. Zugelassene Remote-Quellen bieten mehr Sicherheit und Kontrolle beim Laden und Zugriff auf Remote-Ressourcen.
- Anmeldefenster. Typ des Anmeldefensters, das geöffnet wird, wenn Sie eine Sitzung starten und kein Benutzer angemeldet ist.
- Startfenster. Der bei Sitzungsstart erstellte Startfenster-Objekttyp.
- Benutzer beim Start. Benutzer, der die Sitzung authentifiziert.
- Stylesheet. Grafikobjekte des Stils.
- Sitzung. Das zu verwendende Objekt der Benutzeroberflächensitzung.
Präsentationsmodul
Rückmeldung geben