Push-Agent
Das Push-Agent-Skript sendet Daten von einem Datenlogger in die Cloud.
Vorgang
Der Push-Agent erhält regelmäßig Daten von einem Datenlogger und sendet diese im entsprechenden
JSON
-Format in die Cloud. Der Push-Agent implementiert den Speichern-und-Weiterleiten-Mechanismus, der Daten von einem Datenlogger erhält, sie in einem Hilfsspeicher zwischenspeichert und dann hieraus die Daten extrahiert und in die Cloud sendet.Übertragungsmodi
Der Push-Agent unterstützt die folgenden Übertragungsmodi:
- Nach Zeile. Sendet pro Paket eine Zeile des Datenloggers.
- Nach Variable. Sendet eine oder mehrere Variablen mit ihren zugehörigen Informationen.
TIPP:
Wenn der Datenloggermodus auf
Wert ändern
gesetzt ist, ändern sich die abgetasteten Werte nur, wenn sich eine der überwachten Variablen ändert. Der Push-Agent sendet die Werte einer bestimmten Variable nur, wenn der Variablenwert vom zuvor gesendeten Wert abweicht.Rückmeldung geben