Vorlage importieren
Platzieren Sie eine Vorlage in einem Knoten in der
Projektansicht
, um das Objekt, den Objekttyp oder eine Variable zum Projekt hinzuzufügen.
TIPP:
Handelt es sich bei der Vorlage um ein Grafikobjekt, können Sie das Grafikelement aus der Bibliothek in den Editor ziehen.
- Wählen Sie in der HauptsymbolleisteVorlagenbibliotheken
- (Optional) Wählen Sie inBibliothekendie Option und dannPfade für Bibliothekselemente beibehaltenaus.TIPP:Per Standardeinstellung werden beim Import einer Vorlage mit Abhängigkeiten die Objekte im übergeordneten Knoten der importierten Vorlage erstellt. Durch das Beibehalten von Pfaden für Bibliothekselemente können Sie Vorlagenabhängigkeiten in ihre ursprünglichen Knoten importieren.Wenn Sie beispielsweise ein von Objekten im OrdnerModellabhängiges Widget importieren, werden die Objekte im OrdnerModellneu erstellt, wenn die OptionPfade für Bibliothekselemente beibehaltenaktiviert ist.
- Entweder:
- Ziehen Sie eine Vorlage aus der Bibliothek auf einen Knoten in derProjektansicht.
- Ziehen Sie eine Grafikobjektvorlage ausBibliothekenin den Editor oder in dieProjektansicht.
- Wenn es sich bei der Vorlage um einen Objekttyp handelt, wählen Sie eine der beiden Optionen:
- Als Typ importieren. Fügen Sie einen auf der Vorlage basierenden Objekttyp in das Projekt ein.
- Als Instanz importieren. Fügen Sie eine auf der Vorlage basierende Objektinstanz in das Projekt ein.
Rückmeldung geben