Vorlage erstellen

Mithilfe einer Vorlage können Sie Objekte, Objekttypen und Variablen erstellen, die ähnliche Attribute aufweisen.
  1. Wählen Sie
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. (Optional) Wählen Sie in
    Bibliotheken
    die Option
    Configure
    und dann
    Pfade für Bibliothekselemente beibehalten
    aus.
    TIPP:
    Per Standardeinstellung werden beim Import einer Vorlage mit Abhängigkeiten die Objekte im übergeordneten Knoten der importierten Vorlage erstellt. Durch das Beibehalten von Pfaden für Bibliothekselemente können Sie Vorlagenabhängigkeiten in ihre ursprünglichen Knoten importieren.
    Wenn Sie beispielsweise ein von Objekten im Ordner
    Modell
    abhängiges Widget importieren, werden die Objekte im Ordner
    Modell
    neu erstellt, wenn die Option
    Pfade für Bibliothekselemente beibehalten
    aktiviert ist.
  3. Ziehen Sie den Knoten in der
    Projektansicht
    in eine Bibliothek in den
    Vorlagenbibliotheken
    .
    Ziehen Sie beispielsweise ein Objekt, einen Objekttyp, eine Variable oder ein Widget dorthin.
  4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, lösen Sie Objekttypkonflikte.
    Typkonflikte treten auf, wenn Objekttypen der neuen Vorlage Objekttypen einer vorhandenen Vorlage duplizieren.
    Wählen Sie zur Lösung von Objekttypkonflikten eine der folgenden Optionen:
    • Überspringen
      . Aktualisiert keinen bestimmten Objekttyp. Behält den vorhandenen Objekttyp im Projekt bei.
    • Ersetzen
      . Ersetzt einen bestimmten vorhandenen Objekttyp durch einen neuen Objekttyp.
    • Umbenennen
      . Benennt einen bestimmten neuen Objekttyp in einen eindeutigen Namen um. Behält den vorhandenen Objekttyp bei.
    • Alle überspringen
      . Es werden keine Objekttypen aktualisiert. Behält die vorhandenen Objekttypen im Projekt bei.
    • Alle ersetzen
      . Ersetzt alle vorhandenen Objekttypen durch neue Objekttypen.
    • Alle umbenennen
      . Benennt alle Objekttypen in eindeutige Namen um. Behält die vorhandenen Objekttypen bei.
  5. (Optional) Wählen Sie die Vorlage aus und geben Sie eine Beschreibung ein.
    Erklären Sie beispielsweise, wie das Objekt, der Objekttyp, die Variable oder das Widget verwendet oder implementiert werden kann.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.