Netzwerkeinstellungen angeben

Aktivieren Sie den DHCP-Client und legen Sie die Einstellungen für die IP-Adresse, die Netzwerkmaske, die Gateway-Adresse und die DNS-Adresse für das Netzwerk des Geräts mithilfe des Netzwerkeinstellungs-Widgets.
  1. Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit dem Netzwerkeinstellungs-Widget.
    Wenn Sie Ihr Projekt mithilfe der Vorlage OptixPanel auf der Startseite erstellt haben, wählen Sie
    Einstellungen
    und dann
    Netzwerk
    aus.
  2. Wählen Sie die für das Gerät zu konfigurierenden Netzwerkeinstellungen aus:
    • LAN
      . Netzwerkeinstellungen für ein Kompaktgerät mit einem Port oder ein Standardgerät mit zwei Ports.
    • WAN
      . Netzwerkeinstellungen für ein Standardgerät mit zwei Ports.
  3. Um die Netzwerkmaske, das Gateway und die DNS-Adressen automatisch zuweisen zu lassen und die Einstellungen schreibgeschützt zu machen, wählen Sie
    DHCP-Client aktiviert
    aus. Um die Netzwerkeinstellungen manuell vorzunehmen, wählen Sie
    DHCP-Client aktiviert
    ab:
    • IP-Adresse
      . Die IP-Adresse des Geräts.
    • Maske
      . Diese Netzwerkmaske muss mit der Netzwerkmaske des Servers übereinstimmen.
    • Standardgateway
      . Optionale IP-Adresse für das Standard-Netzwerkgateway.
    • DNS 1
      . Primäre DNS-Adresse des Netzwerks.
    • DNS 2
      . Sekundäre DNS-Adresse des Netzwerks.
    Nach Änderungen der Netzwerkeinstellungen ist ein Neustart des Geräts erforderlich.
  4. Wenn Sie Änderungen manuell vorgenommen haben, wählen Sie
    Anwenden
    aus.
  5. Wählen Sie
    Neustart
    aus.
    Sie müssen das Gerät erneut über das Widget „FTRA“ verbinden. Siehe Über Remotezugriff verbinden
    Es wird
    Gerät getrennt
    angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.