TLS mit Clientzertifikat konfigurieren
WICHTIG:
Client und Server müssen dieselbe Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) für die Client- und Serverzertifikate verwenden.
Folgende Anforderungen gibt es:
- OpenSSL ist auf dem Gerät installiert.
- Erstellen Sie einen Clientschlüssel in der Eingabekonsole durch Eingabe von:openssl genrsa -des3 -out client.key 2048
- Erstellen Sie eine Clientzertifikatanforderung mithilfe dieses Schlüssels:openssl req -new -out client.csr -key client.key
- Signieren Sie jetzt die Clientzertifikatanforderung aus Schritt 2 mithilfe des ZS-Schlüssels:openssl x509 -req -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out client.crt -days 360
Rückmeldung geben