MQTT-Abonnent hinzufügen
Konfiguration eines MQTT-Abonnenten für das Abonnieren von Meldungen an den MQTT-Broker zu einem definierten Thema. Wenn ein Client ein Thema abonniert, erhält er alle Meldungen, die der Broker für dieses Thema weiterleitet.
TIPP:
Der Abonnent kann Variablen von anderen
FactoryTalk®Optix™
Clients und anderen Clients, die das unterstützte Format verwenden, empfangen.- Klicken Sie in der Projektansicht mit der rechten Maustaste aufMQTTund wählen Sie dannNeuund anschließendMQTT-Abonnentaus.
- Navigieren Sie unterEigenschaftenzu und konfigurieren Sie dann die folgenden Eigenschaften:
- Ordner
- Dieser Ordnerknoten enthält Variablen, zu denen der Abonnent die vom Broker gelesenen Werte kopiert.
- Thema
- Einzelnes Thema zu einem zu abonnierenden Broker. Das Thema ist erforderlich.
- QoS
- Die MQTT-Servicequalität (MQTT Quality of Service, MQTT QoS) definiert die Zustellungsgarantie für eine bestimmte Meldung (0, 1, 2).0 – Höchstens einmal (Meldungen können verloren gehen).1 – Mindestens einmal (garantiert die Meldungszustellung, es sind möglicherweise aber auch doppelte Meldungen möglich).2 – Genau einmal (stellt sicher, dass Meldungen genau einmal ohne Duplizierung zugestellt werden).
In der
Projektansicht
wird jetzt im Ordner MQTT
das konfigurierte Objekt MQTT-Abonnent
angezeigt.Rückmeldung geben