Mindestsicherheitsrichtlinie

Für Clients und Server erfordert OPC UA Sicherheitsrichtlinien. Jede Richtlinie definiert einen Satz von Algorithmen und die Länge der Schlüssel, um den sicheren Meldungsaustausch zwischen Client und Server zu gewährleisten.

Verfügbare Sicherheitsrichtlinien

Sie können eine Sicherheitsrichtlinie auswählen:
  • Aes256_Sha256_RsaPss
  • Aes128_Sha256_RsaOaep
  • Basic256Sha256
  • None
    TIPP: Diese Option ist nur gültig, wenn keine Meldungssignatur oder Verschlüsselung durchgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Mindestsicherheitsmodus für Meldungen.

Spezifikation für OPC UA-Zertifikate

Die vom OPC-UA-Standard unterstützten Richtlinien werden regelmäßig aktualisiert. Einige Richtlinien (z. B.
Basic128Rsa15
oder
Basic256
) sind veraltet und werden nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität unterstützt.
Die Mindestsicherheitsrichtlinie, die der Server für den Client benötigt, wird in den Eigenschaften des OPC UA-Serverobjekts festgelegt.
Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien finden Sie in den OPC UA-Spezifikationen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.