Knoten von NodeSet importieren

Importiert alle Knoten von einer NodeSet-
XML
-Datei.
TIPP: Importieren Sie Knoten aus NodeSet, um alle Knoten aus
OPC UA-Begleitspezifikationen
zu importieren, die in einer NodeSet-Datei definiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Begleitspezifikationen.
Voraussetzungen
Rufen Sie für den Import eine
XML
-Datei mit NodeSet ab.
  1. So importieren Sie Knoten aus NodeSet
  2. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf den Ordner
    Modell
    oder einen seiner Unterordner und wählen Sie dann
    Neu
    Aus NodeSet importieren
    aus.
  3. Wählen Sie zum Importieren
    XML
    mit NodeSet aus.
Die importierten Knoten werden im Ordner angezeigt. Wenn Sie die Knoten erneut an denselben Ort importieren, werden alle Änderungen an den bereits importierten Knoten beibehalten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.