Projekt-Knoten
Verwenden Sie für die Erstellung und Verwaltung von Knoten und Ordnern in Ihrem Projekt die
Projektansicht
.Projektansicht
Die
Projektansicht
zeigt eine Struktur, die aus Knoten besteht. Die Knoten sind Objekte und Variablen, die in Ordnern organisiert sind. Jeder Ordner hat ein eigenes Symbol und ein Kontextmenü. Im Kontextmenü werden Objekte angezeigt, die Sie in diesem Ordner erstellen können. Jeder Unterordner, den Sie erstellen, zeigt die gleichen Optionen an wie der Ordner, auf dem er basiert. Sie können mehrere Versionen eines Ordners erstellen.
TIPP:
Suchen Sie
Projektansicht
, um Inhalte zu finden, ohne in Ordnern navigieren und erweitern zu müssen. Teilen Sie Projektansicht
, um mehrere Bereiche des Projekts gleichzeitig zu sehen.Weitere Informationen zum Fensterbereich
Projektansicht
finden Sie unter Projektansicht.Knotentypen
Projektknoten enthalten verschiedene Objekttypen, Objektinstanzen und Variablen. Weitere Informationen zum Erstellen, Löschen, Umbenennen und Verwalten der verschiedenen Knotenarten finden Sie unter:
Projektansicht
Rückmeldung geben