Knotenreferenzen anzeigen

Sehen Sie sich Referenzen an, um alle Objekte im Informationsmodell anzuzeigen, die auf einen Knoten verweisen.
  1. Klicken Sie in
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf den Knoten oder das Element und wählen Sie dann
    Referenzen anzeigen
    .
  2. Wählen Sie in
    Referenzen von (Name)
    einen Speicherort aus und wählen Sie dann
    Gehe zu ...
FactoryTalk Optix Studio
navigiert zu der Instanz des Typs. Objekte, auf die in einer NetLogic verwiesen wird, werden nicht angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.