Bereich zu einer Variable hinzufügen

Fügen Sie minimal und maximal zulässige Werte zu numerischen Variablen hinzu. Grenzwerte erzwingen ein bestimmtes Verhalten, wenn der Wert außerhalb des Bereichs der Grenzwerte liegt.
  1. Wählen Sie in
    Projektansicht
    eine Variable.
  2. Klicken Sie im Feld
    Eigenschaften
    mit der rechten Maustaste auf den Namen der numerischen Variable und wählen Sie
    Neu
    Bereich
    aus.
  3. Geben Sie unter
    EURange
    Folgendes an:
    • Niedrig-Grenzwert
      . Den Niedrig-Grenzwert des Variablenwerts
    • Hoch-Grenzwert
      . Den Hoch-Grenzwert des Variablenwerts
    • Beschränken
      . Bei
      Wahr
      werden die Werte für die Variable auf den Niedrig- und Hoch-Grenzwert beschränkt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.