Knotenzeiger erstellen

Erstellen Sie einen Knotenzeiger in der
Projektansicht
, um auf einen anderen Knoten des Projekts zu verweisen.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Ordner oder das Objekt, das die Variable enthalten soll.
  2. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zu dem Knoten, auf den gezeigt werden soll.
    Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  3. (Optional) Erweitern Sie
    Knotenzeiger
    #
    und geben Sie die nachfolgenden Eigenschaften an:
    • Art
      . Die Art des Knotens, auf den der Knotenzeiger verweist.
    • Knotenklasse
      . Entweder:
      • Instanz
      • Typ
      • Jede
  4. (Optional) Wählen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Anzeigename
    und geben Sie den Anzeigenamen ein.
  5. (Optional) Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Beschreibung
    und geben Sie die Beschreibung ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.