Projekt duplizieren

Duplizieren Sie ein Projekt für die Verwendung eines vorhandenen Projekts als Vorlage für ein neues Projekt.
  1. Öffnen Sie das zu duplizierende Projekt und wählen Sie anschließend im Hauptmenü
    Speichern unter
    aus.
  2. Geben Sie in
    Projekt speichern unter
    Folgendes an:
    1. Name
      . Der Name des neuen Projekts.
    2. Speicherort
      . Der Speicherort der Projektdateien. Standardmäßig wird das duplizierte Projekt am selben Speicherort wie das ursprüngliche Projekt gespeichert. Wählen Sie das Ordnersymbol aus, um zu einem neuen Speicherort zu navigieren.
    3. (Optional)
      Versionskontrolle verwenden
      . Wählen Sie diese Option aus, um Ihr Projekt in einem Git-Repository zu speichern.
      TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Projekten und -Repositorys übereinstimmen. Die Projekt- und Repository-Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Zahlen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
  3. Wählen Sie
    OK
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.