Upgrade für ein Projekt durchführen
Die mit einer älteren Version von
FactoryTalk Optix Studio
erstellten Projekte können Sie mit einer neueren Version öffnen, wenn Sie ein Upgrade für das Projekt durchgeführt haben. Während des Upgrades erstellt FactoryTalk Optix Studio
eine Sicherungskopie der ursprünglichen Version des Projekts.
WICHTIG:
Nach dem Upgrade des Projekts kann dieses nicht mehr mit der älteren Version von
FactoryTalk Optix Studio
geöffnet werden. Informationen zur Wiederherstellung eines nicht ordnungsgemäß aktualisierten Projekts finden Sie unter Projekt wiederherstellen.- Öffnen Sie ein Projekt, das mit einer früheren Version vonFactoryTalk Optix Studioerstellt wurde.Daraufhin wird eine Meldung angezeigt, die Sie auffordert, ein Upgrade der verwendeten Module durchzuführen.
- Wählen SieUpgradeaus.Es wird ein detaillierter Bericht zum Upgradevorgang angezeigt.
- Wählen Sie nach der Überprüfung des BerichtsWeiteraus, um zu bestätigen, dass ein Upgrade des Projekts durchgeführt werden soll.
FactoryTalk Optix Studio
führt daraufhin das Upgrade durch und öffnet dann das Projekt.Upgrade
Version
Rückmeldung geben