Rezepte-Editor konfigurieren
Sie fügen ein Rezepte-Editor-Widget durch Auswahl aus „Vorlagenbibliotheken“ und Bearbeitung dessen Eigenschaften hinzu.
TIPP:
Sie können aber auch Ihre eigene Rezeptverwaltungslösung ausarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassung des Rezepte-Editors.
Voraussetzungen
- So konfigurieren Sie einen Rezepte-Editor
- Wählen Sie in der SymbolleisteVorlagenbibliotheken
- InVorlagenbibliotheken:
- Wählen SieWidgetsaus.
- Ziehen Sie denRezepte-Editorin den OrdnerUIin derProjektansicht.
- Wählen SieSchließenaus.
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtaufRezepteEditor.Im Editor wird die Widget-Vorschau angezeigt.
- Wählen Sie inEigenschaftenvonRezeptschemaeinRezeptschema-Objekt aus.
- Lassen Sie die für die Zuweisung der Werte zu den Bestandteilen zur Laufzeit verwendeten grafischen Objekte und dynamischen Links in derProjektansichtautomatisch konfigurieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf dasRezepteEditor-Objekt klicken und dannSetup ausführenauswählen.
Im Widget wird die Zutatenliste angezeigt.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Rückmeldung geben