Beispiel einer interaktiven Sitzung und eines Präsentationsmoduls

In diesem Beispiel sind die Startseiten in den interaktiven Sitzungen für
Benutzer1
,
Benutzer2
und
Benutzer3
Instanzen der im Präsentationsmodul festgelegten Startseite.
Jede Startseite enthält mehrere Instanzen der gleichen
A
-,
B
- und
C
-Objekte. Die Objekte werden auf der Grundlage der dynamischen Logik des jeweiligen Benutzers ein- oder ausgeblendet. Der Text wird auf der Grundlage des Gebietsschemas des Benutzers übersetzt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.