Sitzungen
Wenn das Projekt in der
Projektansicht
einen Benutzeroberflächenordner hat, der eine Benutzerschnittstelle enthält, muss das Projekt ein Präsentationsmodul verwenden, das eine interaktive Sitzung generiert.Eine interaktive Sitzung:
- erstellt für jede interaktive Sitzung ein Startfenster.
- zeigt dem Benutzer zur Laufzeit eine interaktive Benutzeroberfläche an.
- enthält die Instanzen von Grafikobjekten, die zur Entwurfszeit hinzugefügt wurden. Basisinstanzen von Grafikobjekten in einer dynamischen Navigationslogik, globaler Maschinen- oder Projektstatus auf Basis des Controller-Status oder Sitzungsstatus für Benutzerberechtigungen und Sitzungsgebietsschema. Die Logik kann über Navigationsbereiche, NetLogic oder sogar durch Ein- und Ausblenden von Objekten erstellt werden.
Bei jedem Zugriff auf eine Instanz der Laufzeitsitzung wird automatisch eine Sitzung erstellt. So erstellen Sie beispielsweise bei jedem Zugriff auf WebPresentationEngine eine unabhängige Sitzung, die nicht an die NativePresentationEngine-Sitzung angehängt ist.
Rückmeldung geben