Zeitzonen in Trenddiagrammen
Zur Laufzeit zeigt das
Trendgrafik
-Objekt die Daten auf der x-Achse in der UTC-Standardzeitzone an.Mithilfe der Eigenschaft
Referenzzeitzone
des Diagramms geben Sie an, ob die Daten in der lokalen Zeitzone oder in der Sitzungszeitzone angezeigt werden sollen. Wenn das Trenddiagramm
-Objekt mit einem Datenlogger
verbunden ist, müssen Sie die Eigenschaft Lokales Zeitprotokoll
der Anwendung aktivieren, damit die Daten in der lokalen Zeitzone gespeichert werden.Rückmeldung geben