Gebietsschema zur Laufzeit konfigurieren
In mehrsprachigen Projekten, in denen das Gebietsschema des Benutzers nicht konfiguriert ist, können Sie den Benutzer zur Laufzeit durch Grafikobjekte auffordern, das Gebietsschema für die Sitzung auszuwählen.
Zeigen Sie mithilfe eines benutzerdefinierten Objekts, das eine NetLogic enthält, eine Liste mit Gebietsschemata an. Das im Objekt
Sitzung
ausgewählte Gebietsschema ändert das Gebietsschema für das Projekt.- Wählen SieVorlagenbibliotheken
- Wählen SieWidgetsaus.
- Ziehen Sie in derProjektansichtunterKomponentendenBenutzer-Editorin den OrdnerUI.
- Wählen Sie inBibliothekendie OptionSchließenaus.
- Erweitern Sie in derProjektansichtden OrdnerBenutzerEditor#und ziehen SieLocaleComboBox (type)in den OrdnerUI.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den OrdnerBenutzerEditor#und wählen Sie dannLöschenaus.
- Wählen Sie inBenutzer-Editor# löschendie OptionLöschenaus.
- Wählen Sie in derProjektansichtden OrdnerUIaus.
- Wählen Sie in der SymbolleisteProjektansichtdie Option und anschließend die OptionSitzung der Benutzeroberfläche.
- (Optional) Nachdem Sie im OrdnerUISitzungDerBenutzeroberfläche# (type)ausgewählt haben, geben Sie inEigenschaftenunterGebietsschemadas gewünschte Start-Gebietsschema ein.
- Wählen Sie in derProjektansichtdas Präsentationsmodul aus.
- Wählen Sie inEigenschaftenunterSitzungdie in Schritt 9 erstellteSitzungDerBenutzeroberfläche (type)aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Zielcontainer bzw. die gewünschte Zielseite, wählen SieNeuaus und navigieren Sie für die Erstellung einer Instanz zuLocaleComboBox (type).
- Wählen Sie inEigenschaftenfür die neue Instanz unterEreignisseinAuswahl geändertdie OptionNeue Methode hinzufügen.
- Wählen Sieund danachVariablenwert festlegenaus.
- Wählen Sie inVariableToModifydie OptionKnoten auswählenund danach aus.
- Wählen Sie in der EigenschaftWertdie von Ihnen bearbeitete InstanzLocaleComboBox#und anschließendAusgewählterWertaus.
Rückmeldung geben