- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Änderungen in ein Remote-Repository pushen
Pushen Sie vorgenommene Änderungen in ein Remote-Repository, um das Projekt an einem anderen Speicherort als Ihrem lokalen Computer zu sichern und die Versionskontrolle für das Projekt zu ermöglichen. Die in das Remote-Repository gepushten Änderungen sind für andere an diesem Projekt arbeitenden Personen verfügbar.
Wenn Änderungen gepusht werden sollen, wird in der Statusleiste die Meldung „Lokale Änderungen sind für den Push-Vorgang verfügbar“ angezeigt. Das -Symbol zeigt eine blaue Zahl, die die Anzahl der zu pushenden Commits darstellt, an.
Zu Remote pushen
WICHTIG:
Wenn Sie Änderungen in das Remote-Repository pushen, muss das Projekt synchronisiert werden. Andernfalls werden Sie aufgefordert, es vom Remote-Repository zu pullen und die Konflikte zu beseitigen. Wenn Änderungen zum Pullen zur Verfügung stehen, wird in der Statusleiste die Meldung „Lokale und Remote-Änderungen für Push- und Pull-Vorgang verfügbar“ angezeigt. zeigt dann eine blaue Zahl, die die Anzahl der zu pullenden Commits darstellt, an.
Von Remote pullen
- Wählen Sie im geöffneten ProjektZu Remote pushenWenn Sie keineFactoryTalk Optix Studio-Benutzeridentität haben, haben Sie keine Berechtigung für das Pushen von Änderungen in das Remote-Repository.Zu Remote pushenzeigt „Es wurden keine Identitäten konfiguriert“ an. Wählen SieAnbieteridentität konfigurierenaus und konfigurieren Sie Ihre Identität. Weitere Hinweise finden Sie unter Optionen einstellen.
- (Optional) Wenn die Versionskontrolle für ein lokales Projekt aktiviert ist, Sie das erste Mal Änderungen von Ihrem lokalen Projekt pushen möchten, jedoch noch kein Remote-Repository mit dem Projekt verknüpft ist, konfigurieren Sie inZu Remote pushenein Remote-Repository:
- Identität. Wählen Sie Ihre Identität aus. Diese kann entweder IhreGitLab®- oderGitHub®-Identität sein.
- Eigentümer/Gruppe. Hier wählen Sie den Besitzer oder die Gruppe des Repositorys aus. Das kann entweder Ihre Identität oder eine der Gruppen sein, bei denen Sie Mitglied sind.
- Privat. Diese Option wählen Sie zur Erstellung eines privaten Repositorys aus, das nur vom ausgewählten Besitzer oder der Gruppe mit einem Projekt verknüpft werden kann.
- Öffentlich. Diese Option wählen Sie zur Erstellung eines öffentlichen Repositorys aus, das von anderen Besitzern und Gruppen mit einem Projekt verknüpft werden kann.
- URL. Zeigt die URL des Repositorys basierend auf den ausgewählten Einstellungen an.
- Wählen SieZu Remote pushenaus, um ein neues Repository zu erstellen oder ein vorhandenes Repository zu verwenden, das leer ist.
TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Projekten und -Repositorys übereinstimmen. Die Projekt- und Repository-Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Zahlen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
Die Änderungen werden in das Repository gepusht und in der Statusleiste wird „Projekt synchronisiert“ angezeigt.
Push
Backup
Rückmeldung geben