FactoryTalk Optix-Anwendung exportieren

Für die Bereitstellung der Anwendung auf Zielgeräten ohne Netzwerkzugriff exportieren Sie eine
FactoryTalk Optix-Anwendung
.
  1. Wählen Sie den Pfeil neben
    Speichern
    , um das Dropdown-Menü zu öffnen, und wählen Sie dann
    Exportieren
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    .
  2. Füllen Sie im Dialogfeld Folgendes aus:
    • Plattform
      . Hier wählen Sie das Betriebssystem des Zielgeräts aus.
    • Speicherort
      . Geben Sie den Pfad zu dem Ort ein, an dem Sie die
      FactoryTalk Optix-Anwendung
      speichern möchten. Wählen Sie alternativ das Symbol des Ordners, um den Ordner zu suchen.
      TIPP: Ein Ordner kann nur eine
      FactoryTalk Optix-Anwendung
      enthalten. Für jede
      FactoryTalk Optix-Anwendung
      muss ein eigener Ordner verwendet werden.
  3. (Optional) Falls vorhanden, geben Sie
    Passwort
    ein, um die exportierte Anwendung mit einem Passwort zu schützen.
    Die exportierte Anwendung wird verschlüsselt. Beim Importieren der Anwendung auf das Zielgerät werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert.
  4. Klicken Sie auf
    Exportieren
    .
Während des Exports der
FactoryTalk Optix-Anwendung
wird ein Fortschrittsfenster angezeigt. Nach Abschluss des Exports wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie darüber informiert, dass die
FactoryTalk Optix-Anwendung
erfolgreich in den angegebenen Speicherort exportiert wurde.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.