Zielgerät hinzufügen

Konfiguration eines Zielgeräts für die Bereitstellung von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
über das Netzwerk.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste neben
    Ausführen
    das Dropdown-Zielmenü aus.
  2. (Optional) Wenn Sie nur die aktiven Remote-Geräte anzeigen lassen möchten, schalten Sie in
    Zielgeräteeinstellungen
    die Option
    Aktive Remote-Geräte
    um.
    TIPP: Aktualisieren Sie die Remote-Zielgeräte durch Auswahl von
    Aktualisieren
    .
  3. Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
    • Einen Ordner und dann
      Add
      auswählen.
    • Ein
      FactoryTalk®Remote Access
      -Gerät und dann
      Add
      auswählen, um ein vom ausgewählten
      FactoryTalk Remote Access
      -Gerätenetzwerk zugängliches Gerät hinzuzufügen.
  4. (Optional) Bearbeiten Sie in
    Name
    den Namen des Zielgeräts.
    WICHTIG: Der Name darf nur alphanumerische Zeichen enthalten.
  5. Geben Sie in
    IP-Adresse
    die IP-Adresse des Zielgeräts ein.
  6. Geben Sie in
    Benutzername
    den Namen des Benutzers ein, der sich am Zielgerät anmelden soll.
    Windows®
    -Benutzername
    Ein Systembenutzername:
    • DOMAIN\
      username
      : für Domänenbenutzer.
    • .username
      : für lokale Benutzer auf Geräten, die der Domäne beigetreten sind.
    • username
      : für lokale Benutzer auf Geräten außerhalb der Domäne.
    Linux-Benutzername
    Ein Administrator-Benutzername.
    WICHTIG: Für den Benutzer muss auf dem Zielgerät ein Passwort konfiguriert sein.
  7. (Optional)
    Zielpfad
    , geben Sie den Pfad auf dem Zielgerät ein, um die Anwendung bereitzustellen.
    TIPP: Der Standardpfad für die Bereitstellung von Windows-Zielgeräten ist
    %localappdata%
    . Die Definition eines benutzerdefinierten Pfads ist dann hilfreich, wenn die Partition
    C:\
    des Zielgeräts schreibgeschützt ist. Der Zielpfad für Ubuntu-Zielgeräte ist
    /home/<Benutzername>/Documents/Project_1.
    NOTIZ: Sie können nur ein einziges Projekt bereitstellen. Daher entfernt jede Anwendung, die zuvor im
    Zielpfad
    bereitgestellt wurde, den Pfad im Standardziel, und jede Anwendung, die zuvor im Standardziel bereitgestellt wurde, entfernt den
    Zielpfad
    NOTIZ: Der
    Zielpfad
    wird bei der Bereitstellung von
    FactoryTalk Optix
    mit Ausführung als Dienst nicht unterstützt.
  8. (Optional) Wählen Sie
    Projekt auf Gerät verschlüsseln
    aus, um das bereitgestellte Projekt auf dem Zielgerät zu verschlüsseln.
    Weitere Informationen finden Sie unter Projektverschlüsselung auf einem Zielgerät.
  9. (Optional) Wählen Sie
    Quellprojekt auf Gerät herunterladen
    aus, um das Quellprojekt auf das Zielgerät herunterzuladen.
    TIPP: Durch das Herunterladen des Quellprojekts auf das Zielgerät können Sie später das Quellprojekt vom Zielgerät auf den Entwicklungscomputer hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt öffnen.
  10. (Optional) Für das Überschreiben von auf dem Zielgerät vorhandenen Dateien wählen Sie
    Anwendungsdateien übertragen
    aus.
    TIPP: Wenn Sie die Bereitstellung eines verschlüsselten Projekts beabsichtigen, wählen Sie
    Anwendungsdateien übertragen
    aus.
  11. (Optional) Für die Optimierung des Projekts vor der Übertragung wählen Sie
    Optimiertes Projekt übertragen
    aus.
    WICHTIG:
    Optimierte Projekte:
    • Sind kleiner, weil Knoten nur dann geladen werden, wenn sie zur Laufzeit benötigt werden.
    • Tags sollten sich in einem externen Tag-Repository und nicht im Projekt-Repository befinden.
    • Das Laden und Wechseln von Bildschirmen auf Geräten mit geringer Leistung kann länger dauern.
    Sie können keine Projekte optimieren, die OPC UA-Server enthalten, die das gesamte Modell oder mindestens ein Tag veröffentlichen.
  12. Für die Auswahl des Zielgeräts wählen Sie
    Auswählen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.