IUANode.Remove(child)

Entfernt einen Projektknoten, der dem im Argument angegebenen C#-Objekt entspricht.
void Remove(IUANode
child
);

Argumente

child
(IUANode)
Ein C#-Objekt, das dem hinzuzufügenden Projektknoten entspricht

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, dass der Unterknoten der
MyLabel
-Beschriftung des Objekts
Panel1
aus dem Projekt entfernt wird:
var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.