InformationModel.MakeAlias(browseName)

Erstellt einen Alias und gibt ein entsprechendes C#-Objekt des Typs
IUAVariable
zurück.
static IUAVariable MakeAlias(QualifiedName
browseName
);

Argumente

browseName
(QualifiedName)
Der
BrowseName
des neuen Alias.

Rückgabewert

IUAVariable
Ein C#-Objekt, das dem erstellten Projektobjekt entspricht.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt einen Alias, der im Objekt
Motor1
des
FactoryTalk Optix Studio
-Projekts erstellt wird:
var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = InformationModel.MakeAlias("CurrentMotor"); modelFolder.Add(alias); modelFolder.SetAlias("Model", Project.Current.Find("Motor1"));
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.