LogicObject.GetPanelLoader(string)

Gibt ein
PanelLoader
C#-Objekt zurück, das dem im Argument angegebenen
Dynamic panel
-Objekt entspricht.
TIPP: Die API verwendet den Alias, den das Präsentationsmodul zur Laufzeit automatisch für den Bereich generiert. Weitere Informationen finden Sie unter Aliasse.
PanelLoader GetPanelLoader(string
panelLoaderName
);

Argumente

panelLoaderName
(string)
Das
BrowseName
des
Dynamic panel
-Objekts.

Rückgabewert

PanelLoader
Ein C#-Objekt, das dem
Dynamic panel
-Objekt entspricht.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine API, die ein C#-Objekt zurückgibt, das dem
PanelLoader1
-Objekt entspricht, in dem Sie ein
Motor
-Objekt erstellen möchten.
var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.