ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)

Liefert ein C#-Objekt vom Typ
ResourceURI
, wobei der
URIType
AbsoluteFilePath
ist und einen absoluten Pfad zu einer Datei enthält.
static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(string
path
);

Argumente

path
(string)
Ein absoluter Pfad zu einer Datei

Rückgabewert

ResourceURI
Ein C#-Objekt, das den im Argument angegebenen Pfad enthält

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine API, die ein C#-
applicationRelativeResourceURI
-Objekt des Typs
ResourceURI
zurückgib, welcher den relativen Pfad
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
enthält.
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.