ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)
Gibt ein C#-Objekt vom Typ
ResourceURI
mit dem URIType
ApplicationRelative
zurück, das einen relativen Pfad zu einer Datei bezogen auf den Ordner ApplicationFiles
enthält.static ResourceUri FromApplicationRelativePath(stringpath);
Argumente
- path(string)
- Ein relativer Pfad zu einer Datei bezogen auf den OrdnerApplicationFiles.
Rückgabewert
- ResourceURI
- Ein C#-Objekt, das den im Argument angegebenen Pfad enthält
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt eine API, die das C#-Objekt
applicationRelativeResourceURI
vom Typ ResourceURI
zurückgibt, das den relativen Pfad von Text1.txt
enthält. Das Objekt wird als Argument der .NET-WriteAllText API
für das Erstellen der Textdatei Text1.txt
im Ordner ApplicationFiles
verwendet.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Rückmeldung geben