InformationModel.AddTranslation(localizedText, localizationDictionary)

Fügt im Projekt
LocalizationDictionary
einen neuen Schlüssel hinzu, dessen Name dem Wert der Eigenschaft
TextId
des ersten Arguments entspricht.
Wenn das erste Argument auch die Eigenschaften
LocaleId
und
Text
enthält, wird auch die übersetzte Zeichenfolge hinzugefügt. Das zweite Argument ist optional und gibt das
LocalizationDictionary
an, zu dem der Schlüssel hinzugefügt werden soll.
WICHTIG: Das zweite Argument wird zur Pflichtangabe, wenn das Projekt mehr als ein
LocalizationDictionary
enthält.
void AddTranslation(LocalizedText
localizedText
, IUAVariable
localizationDictionary
);

Argumente

localizedText
(LocalizedText)
Ein C#-Objekt mit den Eigenschaften, die den Schlüssel und ggf. jede der übersetzten Zeichenfolgen identifizieren.
localizationDictionary
(IUAVariable)
Ein C#-Objekt, das ein
LocalizationDictionary
darstellt.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine API, die einen
NewKey
-Schlüssel und eine Zeichenfolge
New translation
für das Gebietsschema
en-US
hinzufügt.
var myLocalizedText = new LocalizedText("NewKey", "New translation", "en-US"); InformationModel.AddTranslation(myLocalizedText);
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.